This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS0232:TMS570LS0232上的闪存保护

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS0232, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1358234/tms570ls0232-flash-memory-protection-on-tms570ls0232

器件型号:TMS570LS0232
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

大家好、我在 TMS570LS0232上有一个关于闪存保护的问题。 我可以从 JTAG 读取闪存中的所有先前数据、如何 修复这种问题、因为任何人都可以访问我的数据、而我不希望出现这种情况、数据必须是不可见的、是否有任何方法可以做到这一点、例如。 如果连接电路板并输入 J-Flash、想要读取以前的数据、可以读取、但数据应该显示为??? 之类的设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rahmi:

    此器件具有高级 JTAG 安全模块(AJSM)、以防止编程后的 JTAG 访问。

    因此、请参阅以下应用手册、了解有关实现的更多详细信息。

    Hercules AJSM 解锁(修订版 A)(TI.com)

    --
    谢谢。此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我以此方式锁定了 JTAG、还有人能看到我的数据吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rahmi:

    如果我以此方式锁定 JTAG,有人能看到我的数据吗?  [/报价]

    我从未在实际中测试过此功能。 但根据数据、在执行锁定之后、JTAG 无法再访问闪存、直到我们完成解锁序列。

    --
    谢谢。此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    确保在编程之前计算 ECC 并将其作为映像的一部分

    注意:如果 ECC 位置编程不正确、器件可能被永久锁定。

    我看到了此警告、如何确定 ECC 位置是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rahmi:

    这意味着、在刷写代码之前、我们需要确保"自动 ECC 生成"

    如果我们使用 CCS、则此选项将位于以下配置中:

    如果您使用的是 uniflash、则:

    如果我们确保这一点、则可执行文件将具有 ECC。

    --
    谢谢。此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     锁定 JTAG 后、当我想读取数据时如何再次解锁 JTAG?

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅以下应用手册以了解相同内容:

    e2e.ti.com/.../5342.Hercules_5F00_AJSM_5F00_Lock_5F00_Unlock.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    我之前阅读过这个 pdf、并且理解如何使用 CCS 来解锁 AJSM、但是有没有什么方法可以在不使用 CCS 的情况下解锁它、例如使用一些解锁命令?

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rashmi、您好!

    是否有办法可以在不使用 CCS 的情况下解锁它,就像使用一些解锁命令一样?

    我不知道如何在没有 CCS 的情况下实现。

    我需要咨询一些专家来了解这一点。

    --
    谢谢。此致、
    Jagadish。