This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UART-AM263X:MCU-PLUS-SDK 的高波特率配置

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1361743/mcu-plus-sdk-am263x-high-baud-rate-configuration-for-uart

器件型号:MCU-PLUS-SDK AM263X

尊敬的团队:  

我希望这条消息能让您满意。

我将在 UART 波特率中设置250k 和625k、我想详细了解以下问题:

1.- AMX2631是否支持此波特率250k 和625k?

2.-在哪里可以找到波特率表来查看与配置的这些速度相关的可能误差百分比? 或者查看针对所需速度建议的晶体速度/时钟。

3.根据文件中的表4-3045  云杉42d (AM263x 寄存器附录)更高速度的识别是 115200波特、在本例中我需要使用更高的速度、您能提供一个代码示例还是关于 UART 中使用速度为250k 或625k 的技术指导?

感谢您的评论和等待您。

耶稣帕洛莫。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,耶稣帕洛莫,

    Unknown 说:
    1.- AMX2631中是否支持250k 和625k 波特率?
    2.-在哪里可以找到波特率表来查看与配置的速度相关的可能误差百分比? 或者查看针对所需速度建议的晶体速度/时钟。

    您可以在 AM263x 的 TRM (www.ti.com/.../spruj17f.pdf)中找到支持的波特率和错误表 第13.1.4.4.8.1.2节  表13-96. UART 波特率设置(48MHz 时钟)

    您可以在开箱即用应用中尝试使用250k 和625k 的波特率。 syscfg 自动代码生成器将显示实际可实现的波特率和误差百分比。

    Unknown 说:
    3. 根据文档中的表4-3045  云杉42d (AM263x 寄存器附录)更高的速度识别是 115200波特、在本例中我需要使用更高的速度、您能提供代码示例或技术指导以说明 UART 中250k 或625k 的使用速度吗?

    在应用程序的 syscfg 文件中、您可以转到 UART、然后键入波特率"250000 "、将操作模式为13x、从而为您提供错误率和实际可能的波特率。

    然后重新编译您的应用。 然后加载并运行该示例。 我已经在 AM263x UART 回波回调示例中尝试了上述波特率。 在 UART 的 CCS COM 端口中、将波特率设置为250k 和625k、然后按照以下内容测试示例: software-dl.ti.com/.../EXAMPLES_DRIVERS_UART_ECHO_CALLBACK.html

    此致、
    Shaunak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在48Mhz 下、在250k 和625k 时、可能的误差百分比为2%。

    您知道针对0%的可能误差、建议采用250k 和625k 的时钟频率吗?  

    欢迎提供任何建议或技术意见。  

    谢谢! :)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,耶稣帕洛莫,

    我在工作模式= 16x 下尝试了250k、时钟频率为192MHz、根据 syscfg 工具、250k 波特率应该没有错误。

    但请注意、在 syscfg 中显示625k 波特率有1%的误差。  对于625k 波特率:

    • 在48MHz & 13x 下、误差预计为~2%
    • 在96MHz & 13x 上、 误差预计为~2%
    • 在96MHz 和16x 频率下、 预计误差为~4%
    • 在192Mhz 和16x 时、 误差预计为~1%
    •  192Mhz 和13x 时、 误差预计为~2%

    在两种波特率下、开箱即用示例有效。 我建议尝试使用所需波特率的示例。

    此致、
    Shaunak