This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:支持 OSPI 的 XIP 模式

Guru**** 2394305 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1353467/am2434-xip-mode-w-ospi

器件型号:AM2434

客户希望 同时使用 XIP 模式和 OSPI 闪存驱动器。  这是可能的,还是解决这个问题或在一个进一步的释放解决的更好的方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    劳伦斯、您好!

    我已经记下了您的问题。

    稍后我将继续跟进。

    此致、

    瓦伊布哈夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vaibhav、

    有任何更新吗?

    此致、

    劳伦斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    劳伦斯、您好!

    感谢您的耐心等待。

    我想知道您将使用的闪存部件是否支持 RWW (写入时读取)?

    此致、

    瓦伊布哈夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vaibhav、

    客户正在使用与 AM2434-LP 相同的闪存  

    S25HS512TFANHI013

    此致、

    劳伦斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    劳伦斯、您好!

    请在几个工作日内收到回复。

    此致、

    瓦伊布哈夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    劳伦斯、您好!

    我需要客户进一步澄清。 您能否问客户他们的 XIP +闪存使用用例是否在执行以及是否正在写入闪存?

    还是就地执行并从闪存读取数据?

    仅供参考、 可以读取 XIP +闪存、但对于 XIP +写入、闪存需要支持 RWW。 所提及的闪存器件不支持 RWW。

    此致、

    瓦伊布哈夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vaibhav。

    客户确认需要 XIP +写入。

    问题 XIP +闪存读取是否工作?  如果是、它们如何在需要时改变模式以允许写入闪存?

    此致、

    劳伦斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    劳伦斯、您好!

    感谢您确认客户对 XIP + Write 的需求。

    我将在内部检查如何确保 XIP + 读取工作的模式。

    请允许我在几个工作日内重新讨论此问题。

    此致、

    瓦伊布哈夫