This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1306-Q1:对 NONMAIN 区域进行编程

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1361552/mspm0l1306-q1-program-nonmain-area

器件型号:MSPM0L1306-Q1

尊敬的团队:

我要在运行时配置 NONMAIN。 我遵循了以下步骤:

  • 解锁 NONMAIN 扇区
  • 擦除 NONMAIN 扇区(0x41C00000–0x 41C00400)
  • 解锁 NONMAIN 扇区
  • 写入 BCR 和 BSL

 重置后、器件不可恢复。 在运行时对 NONMAIN 存储器进行编程是否是正确的方法?

非常感谢!

延斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jens、您好!

    有一个示例显示了如何修改 BCR 和 BSL 配置-> 链接

    我认为器件必须经过重置才能使更改生效。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢丹尼斯! 你也很乐于助人:-)