This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263P4:可用性和与 AM263x 的引脚兼容性

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: AM263P4

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1356363/am263p4-availability-and-pin-compatibility-w-r-t-am263x

器件型号:AM263P4

您好!

一些朋友和我 正在评估将 AM263x 用于某个应用的情况、 我们注意到预量产 AM263P4会更具优势、因为我们认为2MB SRAM 可能不足以满足我们的应用、而3MB 的风险会低得多。

- AM263P4是否有任何计划的发布日期?

-它 和 AM263x 是引脚兼容的吗?

-是否已经发布了 AEC-Q100认证?

-将外部 RAM 连接到它(或基本 AM263x)的建议方式是什么? 是 GPMC 吗?

- GPMC 的数据宽度是多少? 根据数据表(和它的引脚说明?) 高达16位、但参考手册指出"外部存储器器件的8位、16位或32位宽数据路径"

谢谢。

里卡多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ricardo、您好!

    - AM263P4是否有任何计划的发布日期?

    无法给出此季度的任何具体日期、但预计这是本季度。

    -是否已发布 AEC-Q100认证?

    可以。

    -连接外部 RAM (或基础 AM263x)的推荐方法是什么? 是 GPMC 吗?

    对于 AM263、推荐使用 GPMC。 但是、AM263P4没有 GPMC 外设。

    [报价 userid="586164" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1356363/am263p4-availability-and-pin-compatibility-w-r-t-am263x ]- GPMC 的数据宽度是多少? 根据数据表(和它的引脚说明?) 它高达16位、但参考手册指出"外部存储器器件的8位、16位或32位宽数据路径"

    它取决于使用的模式。 数据表描述了基于非复用模式的可用地址和数据引脚、但是在复用模式中、总线可被扩展至32位宽。 数据表中的说明与典型用例相匹配、而多路复用模式是一种扩展总线大小的特殊模式、因此如果在数据表中引用32位宽总线来说明多路复用模式的工作原理、将会误导开发者。

    此致、

    拉尔夫·雅各比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ralph:

    考虑到我们需要将 MCU 连接到外部闪存、外部 RAM 和 ASIC/FPGA、建议使用 AM263P4的方法是什么?

    谢谢。

    里卡多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ricardo、您好!

    PRU 接口是一种潜在选项、但我们没有任何示例来证明这一点。 不推荐但可能可行的路径是在 OSPI 上使用 CS 来连接另一个器件到 OSPI 上、但使用该配置支持高速 OSPI 闪存会带来布局挑战、并且没有概念验证可以实现。

    通常、AM263P 选项仅限于此。 是否需要使用存储器扩展的旋转变压器数字转换器? 否则、您可能更适合使用 AM263。

    此致、

    拉尔夫·雅各比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ralph 您好!

    实际上、我们将 AM263P 作为"具有额外内部 SRAM 的 AM263 "、这是我们对 AM263的主要担心。。。 我们没有注意到它没有 GPMC、这对于我们确保与外部 SRAM 和 FPGA 进行高效通信非常重要。

    顺便说一下、我们注意到了勘误表 i2313 (查看263-263P 迁移指南时)、 我们希望更好地了解它:我们是否能够使用263x 中的16位 GPMC 执行32位读取? 使用 A/D 多路复用?

    谢谢。

    里卡多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ricardo、您好!

    您能否向我们提供您尝试连接的存储器的器件型号?

    此致、
    里约恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rijohn:

    我们正在研究的 FPGA 之一是 Intel Cyclone V 5CGXC7。 外部 RAM 可能是 CY7C1041G。

    谢谢。

    里卡多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ricardo、您好!

    感谢您的耐心。
    上述外部 RAM 可以与 AM263x 中的 GPMC 连接。

    我们正在研究该问题的勘误部分。 但 这方面的专家目前不在办公室。  我们将对此进行探讨、一周后再回来对勘误表进行详细说明。

    此致、
    里约恩