This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2632:勘误表:i2313 GPMC

Guru**** 2387830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1359840/am2632-errata-i2313-gpmc

器件型号:AM2632

i2313 GPMC:NAND 和 FPGA/FIFO 的低于32位读取问题
详细信息:GPMC 接口上的低于32位读取将丢失部分数据、从而导致
插入错误的读数据。 这包括从 NAND 器件或从
FPGA 或 FIFO 接口。 请注意:GPMC 上不允许3字节访问
获取位置反馈。
权变措施:
GPMC 接口的读访问必须作为32位读操作来执行。 不进行写入
此勘误表的影响。

这是否意味着我不能在同步或异步(非多路复用)模式(16位数据)中使用 GPMC??

是否对此问题有更详细的说明?

谢谢

丹尼斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dennis、

    我们正在对此进行检查。
    我们将于2024年5月13日与您联系。

    此致、
    里约恩


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dennis、

    感谢您的耐心。
    这方面的专家目前不在办公室。 我们将对此进行探讨、一周后再回来对勘误表进行详细说明。

    此致、
    里约恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。