This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1224:需要在 CAN 中使用同一邮箱传输多个消息 ID

Guru**** 2536090 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1361896/tms570ls1224-need-to-transmit-multiple-message-id-with-same-mailbox-in-can

器件型号:TMS570LS1224

您好!

我总共有120个 TX 消息、但我只有64个邮箱。 因此、我选择 txbuffer 概念。 我经常使用单个框搜索与一组 TX 消息相关的配置、但不知道具体情况。 请帮帮我。 是否有参考文档?

谢谢。

此致、

Shanfiya H