This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:数字电源段应用中的 M0

Guru**** 2629085 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3107

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1361606/mspm0g3507-m0-in-digital-power-segment-applications

器件型号:MSPM0G3507
主题中讨论的其他器件:MSPM0G3107

尊敬的 Champ:

我问 M0是否可以用于数字功率段应用、如功率级控制器?

除了具有相应的感应外设、定时器作为 ePWM 和通信接口外、 还有哪些 其他外设 主要 用于判断/评估 M0是否可以实施此类不同拓扑(降压、升压、PFC、LLC)的点(ePWM 开关频率、计算功率),作为此处的一个正确候选 MCU? 不确定 M0在数字功率段应用中的性能如何。  

感谢您的任何评论。

此致、

约翰尼