This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2432:AM2432:NO-RTOS 中的 PCIe 访问=裸机情况

Guru**** 2390755 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1361797/am2432-am2432-pcie-access-in-no-rtos-baremetals-case

器件型号:AM2432

我想知道 PCIe 驱动程序和 API 等外设是否可在 NO-RTOS =裸机情况下使用。

请通过指向合适的链接提供相关详细信息。

此致、  

阿米特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Amit Jagtap、

    感谢您的提问。

    102409 说:
    PCIe 驱动程序和 API 可用于 NO-RTOS =裸机案例[/报价]

    目前、我们在 NoRTOS 上没有 PCIe 支持。

    如果您有任何特定的业务要求/用例、请联系我们的销售、FAE 和营销团队。

    此致

    阿什瓦尼