This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G1507:技术参考手册中缺少寄存器 SACKCTL

Guru**** 2960570 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3507, MSPM0L1306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1361609/mspm0g1507-register-sackctl-is-missing-from-the-technical-reference-manual

器件型号:MSPM0G1507
主题中讨论的其他器件:MSPM0G3507、 MSPM0L1306

在  MSPM0 G 系列技术参考手册的 I2C 一章中、寄存器 SACKCTL 是在973,977和990页上的参考。 但是、当我在寄存器表中查找更多详细信息(第999-1000页表19-1)时、该寄存器缺失。 您能否提供此寄存器的文档?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Daniel。

    感谢您指出这一点。 我将提交一个请求单、以将其添加到一起。 与此同时、MSPM0L1306中的 I2C 模块与 MSPM0G3507相同、因此您可以在  图16-66中的 MSPM0L1306 TRM 中看到该寄存器的内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!