This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1306:不同芯片的 TRACEID DVICEID 用户 ID 数据相同

Guru**** 2445030 points
Other Parts Discussed in Thread: MSPM0L1306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1278554/mspm0l1306-traceid-dviceid-userid-data-is-the-same-for-different-chips

器件型号:MSPM0L1306

大家好、

客户有问题需要您的帮助:

我读过这样的图片、但是尝试了几个芯片后、读出的数据是一样的。

发生什么事了?

谢谢。此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    这是出厂内存区域。  如果客户正在读取多个相同类型的器件、则值应该相同、或者我是否不理解客户的问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dennis、

    一个芯片是否应该对应一个 ID?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    很抱歉回复延迟。 通过 DEVICEID 寄存器、所有 MSPM0L1306都具有相同的 REV、PARTNUM 和 MANUFACTURER。  唯一会随时间变化的字段是、如果有芯片从 RevA 旋转到 RevB。  否则、所有其他字段在不同部件之间都是相同的。

    这是否有帮助、或者我是否仍然不了解客户提出的问题?