This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2631:INDUSTRIAL-COMMUNICATIONS-SDK - AM263X

Guru**** 2925360 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1279629/am2631-industrial-communications-sdk-am263x

器件型号:AM2631

各位同事、好!

PROFINET 和 EtherNet/IP 会在下一个版本的 PROFINT-AM263X 中 提供吗?何时提供 INDUSTRIAL-COMMUNICATIONS-SDK 和 EtherNet/IP 协议?

谢谢。

达里亚

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daria:

    我们没有任何计划在 AM263x 上支持 Profinet 和以太网 IP。 我们将仅在 AM263x 上支持 EtherCAT Beckoff 示例。