This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD263:AM2634的 CAN 示例应用、还可直接在硬件上执行以进行闪存和验证

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2634

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1273618/tmdscncd263-sample-application-for-can-for-am2634-and-also-executable-to-flash-and-verify-directly-on-hardware

器件型号:TMDSCNCD263
主题中讨论的其他器件:AM2634

团队、您好!

您能否提供 AM2634的 CAN 示例应用、以及可执行到闪存并直接在 MCAL MCAL_AM263x_08.06.02.01封装的硬件上验证的可执行应用。

此致、

Pradeep R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Champs:  

    Pradeep 询问 有关在 AM2634控制器上通过 CAN 测试通信的示例应用的帮助。 不过、在接收 CAN 帧期间会面临一些问题。 您是否还可以分享 MCAN0和 MCAN1的 CAN 连接详细信息?

    此致、  

    托尔斯腾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thorsten、

    对于 AM2634的 CAN 接收、需要通过为 CAN 控制器选择轮询模式来发送 ID 为0xC1的 CAN 帧。

    • 在外部环回模式下、可以使用 PCAN 调试器测试 CAN 通信。
    • 对于 AM263x"PROC110E2A"板:
      • MCAN1引脚会弹出、同时 MCAN1配置为1Mbps 标称位速率和5Mbps 数据位速率。
    • 在外部环回模式下运行示例代码时:
      • 首先、它要求选择 CAN 实例、其中"m"对应于 MCAN1/MCANB。
      • 然后它会要求选择中断或轮询方法。
      • 如果为 CAN_PBcfg.c 中的实例启用了中断、则选择中断("i")方法;否则、选择轮询("p")方法。
      • 选择方法后、将出现传输和接收选项。
      • 如果用户选择传输选项、系统将进一步提示用户在标准帧和扩展帧之间进行选择。
      • 选择标准选项时传输标准 CAN 帧、而选择扩展选项时传输扩展帧到 PCAN。
    • 在接收模式下、控制器已准备好从 PCAN 接收 CAN 帧。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pradeep、您好!

    请参阅以下路径上的 MCAN 示例。

    MCAL_AM263x_08.06.02.01\mcal\examples\can

    有关如何构建示例应用程序的用户指南链接: MCAL_AM263x_08.06.02.01\mcal_docs\AM263x_MCAL_CAN_UserGuide.pdf

    谢谢。此致、

    Sunil Kumar M S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sunil:

    您能否提供一个可执行文件(elf)、用于直接在我们的硬件上刷写并验证 MCAN1 CAN 通信的发送和接收。

    在我们的样片应用中、传输成功、但接收失败。

    因此、一旦我们的硬件可以进行通道连接,

    此致、

    Pradeep R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pradeep、您好!

    您是否尝试使用上面 Maheswar 提供的选项运行 MCAL 示例? MCAL CAN 示例也可验证接收。

    谢谢。此致、

    Sunil Kumar M S