Other Parts Discussed in Thread: LP-MSPM0G3507, MSPM0G3507, SYSCONFIG
Thread 中讨论的其他器件:, SysConfig
我们 正在尝试确定 用于 LP-MSPM0G3507器件上温度传感器的出厂调整的正确基准电压值。
我们 根据 第103页的 TRM 第2.2.5节所述的读数计算温度。
假定出厂调整是在 VRSEL=0h (VDDA=3.3V)下完成 的(如数据表第7.13节中所述)、当在室温下读取 ADC 时、会得到 -15°C 低于室温的值。 不过、如果我们假设 ADC 调整参考为3.45V、如 driverlib 示例中所述、则室温读数产生室温值。 这些结果表明出厂调整的正确基准电压为3.45V、但这与数据表不一致。

以下摘自 Driverlib 示例、其网址为: mspm0_SDK_1_10_01_05 \examples\nortos\LP_MSPM0G3507\driverlib\adc12_internal_temp_sensor_mathacl\ ADC12_internal_temp_sensor_mathacl.c , LINE 74

我还看到、数据表的两个部分中的信息似乎存在冲突。 在第8.13节中、针对出厂调整温度显示了 VRSEL=2h (内部1.4V VREF)、但是在第7.13节中规定了 VRSEL=0h (VDDA=3.3V)。
请 回答 以下问题:
- 在 LP-MSPM0G3507 Launchpad 板上组装的预量产(版本 B)样片上的温度传感器出厂修整期间使用的 VRSEL 设置是什么。
- 在 LP-MSPM0G3507 Launchpad 板上组装的预量产(版本 B)样片上的温度传感器出厂修整期间使用的 ADC 基准电压是多少。
- 在 MSPM0G3507 RTM 生产版器件的温度传感器出厂修整期间使用的 VRSEL 设置是什么。
- MSPM0G3507 RTM 生产器件上的温度传感器出厂修整期间使用的 ADC 基准电压是多少。