This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DK-TM4C123G:TLV5608和 amp 的 SPI 接口的 MCU 示例代码;TLV1570 ADC DAC

Guru**** 2650795 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV5608, TLV1570, EK-TM4C1294XL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1278672/dk-tm4c123g-mcu-sample-code-for-spi-interface-to-tlv5608-tlv1570-adc-dac

器件型号:DK-TM4C123G

大家好、 我正在使用采用 TI TLV5608和 TLV1570 ADC DAC 进行数据收集的 STM32H7 MCU、我想申请任何 MCU 上的示例代码、例如 MSP430或 TM4C123G 使用 SPI 连接到 ADC/DAC (TLV5608和 TLV1570 ADC DAC)。 我还需要诸如 tlv5608.h、tlv5608.c 和 tlv1570.h、tlv1570.c 的库文件。

 任何其他文档和代码将非常感谢,请帮助尽快回复,谢谢,狼。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     我看到您在数据转换器论坛 https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1278422/tlv1570-mcu-sample-code-for-spi-interface-to-tlv5608-tlv1570-adc-dac?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=tlv5608#上发布了相同的问题。  我想 Tom 已经回答了您的问题。 您的新发布将路由到 TM4C123 MCU 支持组。 我只能为 TM4C123 MCU 发言。 我们没有专门与 TLV5608连接的任何示例代码。 但是、您可以在以下目录中找到一些 SPI 示例。 同样、这些并不特定于 TLV5608。  

    C:\ti\TivaWare_C_Series-2.2.0.295\examples\peripherals\SSI

    C:\ti\TivaWare_C_Series-2.2.0.295\examples\boards\ek-tm4c1294xl\ssi_master_slave_xfer

    C:\ti\TivaWare_C_Series-2.2.0.295\examples\boards\ek-tm4c1294xl\SSI_quad_mode

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没错、在数据转换器论坛上听到了相同的内容、感到非常失望! 甚至无法为2个 ADC/DAC 获得2头文件/库文件...看起来 TI 已经不再像以前那样出色了。 我可能不得不抛弃 TI 而选择微芯片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您在哪里可以找到这些文件? 需要安装 CCS 或?

    C:\ti\TivaWare_C_Series-2.2.0.295\examples\peripherals\SSI

    C:\ti\TivaWare_C_Series-2.2.0.295\examples\boards\ek-tm4c1294xl\ssi_master_slave_xfer

    C:\ti\TivaWare_C_Series-2.2.0.295\examples\boards\ek-tm4c1294xl\SSI_quad_mode

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     您需要下载 TivaWare SDK 、才能将 TM4C123用作主机处理器。 安装后、这些示例将显示在路径中、如下所述。 至于 tlv 报头文件、我将再次向数据转换器论坛提出问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thx Tsai,您碰巧知道或拥有类似的库文件(tlv5608.h、tlv5608.c 和 tlv1570.h、tlv1570.c)。 看起来数据转换器分叉没有/一开始就不知道它存在! TI 现在发生了什么?!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stan:

     我仅支持 TM4C MCU。 我不知道 TLV 产品和您所引用的头文件。 我必须把你的问题交给那里的专家。