This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UNIFLASH:运行标志未导出到独立命令行包

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, TMDSCNCD280039C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1275749/uniflash-run-flag-is-not-exported-to-standalone-command-line-package

器件型号:UNIFLASH
主题中讨论的其他器件: TMDSCNCD280039C

如果 在 uniflash 环境中设置了"程序加载/闪存操作后运行目标"、并且导出了独立的命令行包(包含设置)、则不会在生成的 BAT 脚本中设置运行标志。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joerg:

    您使用 Uniflah 的是什么设备?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我们使用的是 C2K 开发板:TMDSCNCD280039C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joerg:

    我将把您的问题转给 C2000团队进行评论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这似乎是 UniFlash 中的错误。  感谢您引起我们的注意。 我已对此问题提交了一个错误、并将在该帖子可用时使用跟踪 ID 进行更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此问题已提交为 EXTSYNC-4202