This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123BH6NMR:器件中的 USB

Guru**** 2390180 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C123BH6NMR
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1279014/tm4c123bh6nmr-usb-in-the-devices

器件型号:TM4C123BH6NMR

您好!  

我阅读了 TM4C123BH6NMR 和 TM4C123的数据表  G H6NMR 这些部件在第1133页有 USB。

您能否简单说明一下这些设备是否有 USB?

谢谢  

约尔根

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jorgen、您好!

     对不起我上次回复中的错误信息。 再次阅读数据表、可以发现  TM4C123 G H6NMR 有 USB、但 TM4C123BH6NMR 没有。  我误解了 TM4C 生产选择指南上的 USB 列标签。 列标签"USB D、H or O"、其中 D 表示设备、H 表示主机、O 表示 OTG。 我将 O 误解为0。