This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1304:PROAGRAM 错误23

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-GANG, MSPM0L1304, LP-MSPM0L1306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1278478/mspm0l1304-proagram-error23

器件型号:MSPM0L1304
主题中讨论的其他器件:MSP-GANG、、 LP-MSPM0L1306

 

 尊敬的 TI:

我正在使用 MSP-GANG 编程器、并尝试对 MSPM0L1304进行编程、但"MSP-GANG 编程器 GUI"给我带来如下所示的错误。

现在需要 SWD 链路

软件版本

错误接口

请帮助检查问题、需要您的邮件支持、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MSPM0L1304 SCH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liangxia:

    我使用 LP-MSPM0L1306进行了验证、证明工作正常。

    请使用与 MSP-GANG 的硬件连接进行确认。

    TMS -> SWDIO

    TCK->SWCLK

    RST -> NRST

    VCC -> VCC

    GND->GND

    B.R.

    萨尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Sal:
    您能给我留下您的邮件吗,需要  详细讨论,谢谢您的支持

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liangxia:

     如果您有要讨论的知情者信息、可以通过 sal-ye@ti.com 与我联系。 如果不是、请在此提交讨论、以便在其他用户回答相同问题时可以提供帮助。

    同时、我出差到周五、因此电子邮件回复将延迟、感谢您的耐心等待。

    B.R.

    萨尔