请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM2634-Q1 主题中讨论的其他器件:AM2634
亲爱的香榭丽舍大街,
我的客户要求是对 CAN 采样模式使用单采样模式 -而不是多次采样(不应使用两次或三次采样... 依此类推)。
换句话说、它应该只在 TSEG1 & TSEG2之间的 SJW 采样点上获得一次采样。
技术参考文档中未提及采样计数、因此 AM2634是否仅支持单个采样点?
我不是在问"采样位置"和时间、而是问要采集多少个样本来确定信号。
采样计数可以通过设置一些 MCAN 寄存器来调节吗?

谢谢、此致、