This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G1506:关于低功耗模式。

Guru**** 2531950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1277783/mspm0g1506-about-low-power-consumption-mode

器件型号:MSPM0G1506

你好。

我们当前正在测试实时时钟(RTC)函数、并希望确认其功能、即使中央处理单元(CPU)未运行也是如此。
您能否就以下查询提供指导?

  1. 如何在微控制器上启用低功耗模式?
  2. 我们如何验证微控制器当前是否处于低功耗模式?
  3. 如何退出低功耗模式并返回正常模式?

感谢您的配合。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 ***-San:

    共有五种 功耗 模式:运行、睡眠、停止、待机和关断(以降低功耗为顺序)。  有关模式 详细信息和配置指南、请参阅 TRM 中的第2.1.2和2.4.2节。  

    您将需要寄存器命令来进入和退出电源模式、我强烈建议查看 M0 Academy 中的电源模式实验部分 、其中包含示例代码、因此您可以 观察板载 LED 以不同的频率闪烁、以验证进入哪种电源模式。

    如果您需要任何帮助、请告诉我。

    此致、

    肖恩