This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF-LAUNCHXL:无法在 CC3220SF LaunchXL 上刷写 Zephyr RTOS

Guru**** 2659325 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1277838/cc3220sf-launchxl-not-able-to-flash-zephyr-rtos-on-cc3220sf-launchxl

器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL
主题中讨论的其他器件:CC3220SFUNIFLASH

在执行 此处提到的步骤之后、 我尝试在 CC3220SF LaunchXL 板上刷写 Blinky 示例。 在  western  flash 的最后一个命令后、 我得到以下输出

我没有看到板上的任何 LED 闪烁。 我得到的是预期结果的输出日志吗? 此外、我是否还需要执行一些其他步骤以使 Zephyr 在我的电路板上运行?

我已经使用此命令来构建程序。
West build -p always -b cc3220sf_launchxl samples\basic\blinky
闪烁时、我将 SOP 跳线设置为001。 在刷写之前、我还尝试通过 Uniflash 刷写空项目、按照  我在指代的其他页面中的建议、使用 SOP 跳线设置为010。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TI 不支持 Zephyr。 我建议您在他们的 GitHub 页面上提交请求单、或者通读 Zephyr 文档以了解您是否错过了一些内容。  

    您可以使用 TI SimpleLink CC3220 SDK 中的一个示例来确保电路板能够正常工作: https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AHJklGFECzotIMkWjAvCXw__com.ti.SIMPLELINK_CC32XX_SDK__fc2e6sr__LATEST 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我在  Zephyr 的兼容板部分看到它支持 CC3220SF LaunchXL。 我在构建代码和生成二进制文件时没有收到任何错误、当我尝试刷写时、我看到我已发布的输出与预期结果看起来不符。 我尝试使用 Uniflash 刷写生成的二进制文件、但电路板没有响应。

    现在、我已经在 launchXL 上使用 FreeRTOS 并使用 TI simplelink 已经有很长时间了、电路板正常工作。

    感谢您的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shubham:  

    我知道 Zephyr 支持 CC3220、但这不是由 TI 完成的。 我鼓励您将此作为问题发布在 Zephyr 的 GitHub 上。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将执行该操作。 谢谢你。