This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD263:TMDSCNCD263

Guru**** 2874300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1277574/tmdscncd263-tmdscncd263

器件型号:TMDSCNCD263

此问题与 E2版本 AM263x 控制卡有关。

我将使用该 CC 来验证一个 TIDM 设计。 我为设计提供了+5V 电源、并看到 CC 板上的 LD16 LED 亮起红色。 这会导致 JTAG 故障。 我只使用已发布的 CCXML 文件。

我更改了 CC 并使用了 I new。 这次连接检查成功、但刚好在启动代码执行后、出现调试生效失败消息:-

如何解决该问题?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否确认您是否按照 AM263x MCU+ SDK: 构建和运行示例的其他详细信息中提到的步骤操作? 具体来说、您是否已将启动模式配置为 NOBOOT 模式?

    谢谢。

    萨哈纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经按照 AM263x MCU+ SDK:其他详细信息中所述的步骤进行了操作。 在我的 CC 中、我可以看到已将 SW3配置为  QSPI 引导模式。 我是否需要将其更改为 NOBOOT 模式?

    谢谢。

    沙米克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shamik、

    具体取决于您尝试使用的引导模式。 如果您希望使用 QSPI 刷写应用、应将其设置为 QSPI 引导模式。 另外、如果您使用 CCS 加载应用、则应将其设置为无引导模式、如以下页面中所述: AM263x MCU+ SDK:EVM 设置(TI.com)

    此致、

    萨哈纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将 CC 放置在集线站中时、LD16根本没有发光、代码已正确加载。 我还能够执行代码。 但当我将 CC 放置在 TIDM 设计中时、LD16 LED 亮起、测试连接本身出现故障

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否说明 一下您是否按照用户指南中所述使用了正确的电源:  AM263x 控制卡需要一个5V、3A 的电源才能正常工作。 虽然附带 USB Type-C 电缆,但套件中不包含5V、3A 电源,必须单独订购。 据了解、Belkin USB-C 壁式充电器能够与该控制卡和随附的 Type-C 电缆搭配使用。 有关电源要求的更多信息、请参阅电源要求。 如果功率输入不足、则红色 LED (LD16)将会亮起。

    此致、

    萨哈纳