This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD263:"LinDemEventParameterRefs"已定义,但 Lin.xdm 模式文件中的可见性和启用错误

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1277210/tmdscncd263-lindemeventparameterrefs-is-defined-but-visiblity-and-enablement-is-false-in-lin-xdm-schema-file

器件型号:TMDSCNCD263

团队、您好!

在 MCAL_AM263x_09.00.01.00软件包中、"LinDemEventParameterRefs"已定义、但可见性和启用为 false、也在 Lin.xdm 架构文件中。

请从模式文件中找到屏幕截图

请提供有关此查询的反馈。

此致、

Pradeep R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pradeep、您好!

    感谢您的查询; LinDemEventParameterRefs 用于引用 DEM 事件以进行超时故障报告。

    由于在当前的 Lin 驱动器中、我们不会等待任何状态更改、因此不需要超时。 因此、该参数在 Lin.xdm 下被禁用。  

    您认为 此实现存在任何问题吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Piyush:

    如果 不需要 LinDemEventParameterRefs 功能、则说明为什么在 Lin.xdm 中添加参数。

    包括这一点有什么具体的原因吗?

    此致、

    Pradeep R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pradeep、您好!

    此参数来自 Lin 的 AUTOSAR 模板;如果从 XDM 中删除了该参数、则会收到合规性警告。 因此、它是添加的、不可见(因为我们实际上不需要它)。