This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:可以有两个 AM243x 芯片通过 OSPI 正常通信?

Guru**** 2422790 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1278307/am2434-could-be-two-am243x-chips-to-communicate-through-ospi-normal

器件型号:AM2434

您好、专家!

两个 AM243x 芯片是否可以通过 OSPI 正常模式进行通信? 由于 FSI 引脚多路复用冲突 GPMC、他们不想使用 PCIe 和 PRU。 他们想要使用一个芯片 AM243x OSPI 是主设备。 另一个芯片 AM243x OSPI 是从器件、 是否可以 使用两个 AM243x 芯片通过 OSPI 正常模式进行通信?  通信速度 CAN 高达80Mbp/s? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、绍兴市

    不是的。 TI SoC 上的 OSPI 控制器支持内存映射 IO 接口、这些接口提供了直接接口来访问外部 SPI 闪存中的数据、从而简化了软件要求。 这些控制器仅在主模式下工作。