请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM2434 您好、专家!
两个 AM243x 芯片是否可以通过 OSPI 正常模式进行通信? 由于 FSI 引脚多路复用冲突 GPMC、他们不想使用 PCIe 和 PRU。 他们想要使用一个芯片 AM243x OSPI 是主设备。 另一个芯片 AM243x OSPI 是从器件、 是否可以 使用两个 AM243x 芯片通过 OSPI 正常模式进行通信? 通信速度 CAN 高达80Mbp/s? 谢谢。