This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2634-Q1:如何知道从 AM263x 上的引脚分配到 HSE180控制卡的引脚

Guru**** 2747405 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD263, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1277234/am2634-q1-how-to-know-the-pin-assignment-to-hse180-control-card-from-the-pin-on-am263x

器件型号:AM2634-Q1
主题中讨论的其他器件:TMDSCNCD263SysConfig

您好!

我的客户现在使用 TMDSCNCD263 EVM 和 HSEC180controlCARD 基板集线站进行 AM263x 评估。

他们希望了解 AM263x 和 HSE180controlCARD 之间的引脚分配。

您是否有更好的文档能够轻松了解引脚分配(AM263x 和 HSEC 上的引脚编号)?

他们通过以下步骤检查针脚编号,但效率不高。

  1. 使用 SysConfig 选择 GPIO 并确认 GPIO 编号
  2. 在表4-22中找到上述 GPIO。 《AM263x 控制卡硬件用户指南》中的 HSEC 引脚排列。
    https://www.ti.com/jp/lit/ug/spruj09d/spruj09d.pdf?ts = 16964073555135&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252Fja-jp%252FTMDSCNCD263
  3. 已知 HSEC180controlCARD 上的引脚编号

此外、在上面文档的表4-22中、没有关于 GPIO31的说明、等等…

您能否向他们提供可以找到上述文档中未描述的引脚的任何文档?

示例)   引脚分配

  器件引脚编号:U17

  引脚编号:?  ?

 

此致、

秀明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hideki:

    我建议查看 AM263x 的原理图文件、其中包含引脚说明  

    https://www.ti.com/lit/zip/sprcak1

    请告诉我这是否会有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nilabh:

    感谢您的答复。 是的、我们已经检查了原理图。

    您能否在此原理图中找到 HSEC 上的哪个引脚分配给 AM263x 的 GPIO31?

    谢谢。此致、
    秀明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hideaki、

    在 AM263x 控制卡上、GPIO31指定用于 RGMII1_RD0、后者专门路由到以太网 PHY U61 。  

    用户指南的表4-22显示了每个引脚上所有可用的多路复用器选项。 要查找可用于连接180引脚连接器的 GPIO、请参阅  多路复用信号选项

    我建议从表4-22开始、识别 GPIO、并将该 GPIO 添加 到 SysConfig、以查看是否有焊球。 例如、引脚70是 GPIO120。  

    在大多数情况下、HSE180 GPIO 不应用于 EVM 上的其他应用、除非有板载多路复用器重新路由信号、例如 HSE180引脚76和#78。  

    此致、

    埃里克