This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2634-Q1:RTI 触发 ADC SOC、如果未清除 RTI 中断标志、它是否始终触发 ADC SOC

Guru**** 2531950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1273146/am2634-q1-rti-triggers-adc-soc-if-rti-interrupt-flag-not-cleared-does-it-always-trigger-adc-soc

器件型号:AM2634-Q1

BU 先生/女士、  

有一个硬件行为问题需要您确认:  

使用 RTI 时会触发 ADC SOC、如果 RTI 中断标志未被 SW 清除、它是否会始终触发 ADC SOC?  

此致!  

将会  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Will:

    读取 TRM 详细信息、并未明确说明应该发生什么、但从我读取的内容来看、我的重点是 ADC SOC 触发器基于事件触发、因此不清除中断标志不应始终触发 ADC SOC。 我没有看到任何迹象表明 ADC 会"轮询" RTI 中断标志并继续触发、因为它已跳闸、 而且我不相信 RTI 会继续向 ADC 发出事件、因为中断标志未被清除—如果有任何相反的情况的话、就是直到该标志被清除后才会发出另一个事件。

    综上所述、这是基于我对 TRM 中所述内容的解释、我们将与设计人员确认我对 RTI 事件与 ADC SOC 触发是如何互动的假设、如上所述。

    此致、

    拉尔夫·雅各比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Will:

    使用 RTI 时会触发 ADC SOC、如果 RTI 中断标志未被 SW 清除、它是否会始终触发 ADC SOC?

    此行为可在 RTI 中配置

    RTI 有这个寄存器 RTIINTCLRENABLE 来启用/禁用中断的自动清除。

     

    如果禁用自动清除:如果软件未清除 RTI 中断标志、则不会继续触发 ADC SOC

    如果启用自动清除:如果 RTI 中断标志未被 SW 清除、RTI 继续触发 ADC SOC

    请参阅 寄存器附录中的4.26.36 MSS_RTIn_RTIINTCLRENABLE 寄存器。  spruj42c.pdf

    谢谢

    桑杰耶夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Ralph 和 Sanjeev、  

    感谢您的大力支持、现在好理解。  

    此致、  

    将会