This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD263:在连接5V 3A (USB C 型)电源时不加电

Guru**** 2391415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1277519/tmdscncd263-doesn-t-power-up-while-connecting-5v-3a-usb-c-type-power

器件型号:TMDSCNCD263

您好

我使用 Raspberry Pi 电源。 所有设置均为默认设置。 引导模式为 QSPI 引导模式。 具体情况如下:


1.当我收到新的 AM263x EVM 板时、将电源连接到该板。 LD1、LD14和 LD15亮起。 能够构建/加载/运行示例"hello world"文件、并在终端上查看 UART 打印内容。
2.关闭电路板电源。 第二天、构建示例文件:\ti\tifs_am263x_09_00_00_07\examples\dthe\AES\crypto_AES_CBC_256、并尝试使用 与"hello world"示例相同的方式加载映像。 但加载映像失败。
3.尝试加载"hello world"示例图像。 但也失败了。 关闭电源、然后重试。 加载仍然失败。 此外、观察到 LD1、LD14和 LD15 未亮起。
4.测试连接并获得以下故障消息:
-------- [出现错误且此实用程序已中止]--------
此错误由 TI 的 USCIF 驱动程序或实用程序生成。
值为'-233'(0xffffff17)。
标题为"SC_ERR_PATH_BROK"。
解释如下:
JTAG IR 和 DR 扫描路径无法循环位、它们可能会损坏。
尝试扫描 JTAG 扫描路径失败。
目标的 JTAG 扫描路径似乎损坏了
停留在1或停留在零故障的线性调频脉冲。
JTAG 电缆是 TI 与 AM263x EVM 板一起提供的电缆。
5.  接通电源时、我观察到 LD1、LD14和 LD15偶尔闪烁。
6.将 EVM 板连接到扩展坞。 连接电源后、LED 仍然不亮。 而且无法连接目标。

请帮助了解如何为控制卡上电? IT 是否存在与电源相关的问题或其他问题? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Xiaofen:

    Unknown 说:
    注意 LD1、LD14和 LD15 不亮。

    这清楚地表明 MCU 没有通电。

    Unknown 说:
    是电源相关问题还是其他问题? [/报价]

    确实与电源有关、如果可能、我建议尝试另一个电源和另一个插头、以便排除这些问题。 如果这些因素根本没有改变行为、则问题可能出在电路板上。

    Unknown 说:
    我观察到  接通电源时 LD1、LD14和 LD15偶尔闪烁。

    我对 USB 连接器持怀疑态度。 它根本不应该闪烁。 您能否看到连接器是否看起来稳定。 如果您稍微调整电缆、您是否开始获得电源指示灯? 如果是、则问题可能是 C 型连接器出现故障。 在这种情况下、如果您具有此类硬件和经验、您可以尝试和转售它、或者如果我们可以合理地自信地确认问题与连接器有关、则此支持讨论可以证明 RMA。

    此致、

    拉尔夫·雅各比

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ralph:

    谢谢你的答复。   

    我尝试将评估板连接到我同事的电源。 仍然无法通电。  但她的电路板可以使用该电源很好地上电。 因此可以说它与电源无关。

    怀疑是电路板的电源问题。 然后会移至另一个板来工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xiaofen:

    好的、我现在认为这个已经结束了。 如果您想对电路板进行 RMA 操作、并需要进一步证明它是硬件缺陷、只需在接下来的30天内回复以重新打开此文件、关闭将确认您收到有缺陷的 EVM 的商品。

    此致、

    拉尔夫·雅各比