主题中讨论的其他器件:TPS386000、 TMDS243EVM
提出一种使用此芯片 ALX 封装型号的新 PCB。 该设计 已由 TI 工程师审核且基于 LP-AM243x。
由 LP87334处理的电源定序和由 TPS386000复位。
定序看上去一切正常、电源轨稳定可靠。
我在 VMON_VSYS 上得到540mV 的电压、该电压应远高于 UV 阈值。
稳定的25MHz 1.8V 时钟来自 MCU_OSC0_XI 的外部振荡器-无振铃或危险的边沿。
MCU_PORn 在电源轨出现80ms 后变为高电平。 其他复位输入:RESET_REQn、MCU_RESETn 为高电平
我在 POR_OUTn、MCU_RESET_STATN 或 RESET_STATN 上没有看到任何活动 -它们均为低电平-芯片似乎保持在复位状态
我也看不到 JTAG 端口上有任何显示。
我不确定是否还能深入读取引导模式引脚、但引导模式引脚的设置如下:
25MHz PLL BM 2:0 = 011
QSPI 闪存 BM 9:3 = 0100010
无备份模式:BM 15:10 = 000000
可能会阻止 AM2434退出复位状态的、缺少或不正确的内容还有哪些?