This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129ENCPDT:编程期间晶体与 PIOSC

Guru**** 2914580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1277649/tm4c129encpdt-crystal-vs-piosc-during-programming

器件型号:TM4C129ENCPDT

TM4C 团队、

我们的客户在通过 JTAG 编程期间访问 TM4C129存储器时遇到一些问题。  电路板上有一个晶体、通常用于驱动应用中的系统时钟。  我知道 TM4C129还具有内部振荡器 PIOSC。  在 JTAG 编程期间、外部晶振(或者相关引脚)是否与此问题有关。

您能否确认在 JTAG 编程期间 TM4C 不会使用外部晶体振荡器?   

它依赖于 PIOSC 或其他东西吗?

谢谢。

达伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Darren、您好!

    user3480886 说:
    外部晶振(或相关引脚)是否可能与 JTAG 编程期间的问题有关。

    客户是否在使用以太网? 否则、仍需要通过 RBIAS 连接到 GND。 请参阅以下勘误表、并查看客户所面临的问题是否与此问题相关。  

      

    您能否确认在 JTAG 编程期间 TM4C 不会使用外部晶体振荡器?   

    它依赖于 PIOSC 或其他东西吗?

    [/报价]

    JTAG 编程器将把闪存编程器代码扫描到 SRAM、处理器将从 SRAM 运行编程器代码以下载固件映像。 在 SYSCLK 上进行编程。 如果 MOSC 是 SYSCLK 的源、那么您可以说 SYSCLK 取决于 MOSC。  

    需要遵循数据表中的这一注意事项。