This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS-AM263X:在 MCU-PLUS-SDK 中使用"Parasoft test"

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1271854/mcu-plus-sdk-am263x-using-parasoft-test-in-ccs

器件型号:MCU-PLUS-SDK AM263X

您好


如何在 Code Composer Studio 环境中使用 Parasoft c Test (MISRA 测试和单元测试)?

顺便说一下、顶部没有名为"Parassoft"的选项卡

萨曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saman:  

    由于印度度假、请预计本主题的回复会延迟至9/19。

    此致、

    布伦南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brennan:  

    对此问题有任何反馈吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saman:

     SDK 目前不支持此功能。 我们将在下周前查看并提供详细信息。

    谢谢

    k. 桑杰耶夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saman:

    目前还没有计划支持 Parasoft 工具。 请直接与 Parasoft 团队合作。

    谢谢

    k. 桑杰耶夫