This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1227:与 TI FEE API 和 Fapi_doBlankCheck ()相关的 ECC 问题

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1276128/tms570ls1227-ecc-related-issue-with-ti-fee-api-and-fapi_doblankcheck

器件型号:TMS570LS1227
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

使用 TI FEE API 时、所有操作在 ECC (纠错码)被禁用时按预期运行。 但是、启用 ECC 后会遇到意外问题。 启用 ECC 可能会导致中止句柄触发、从而干扰应用程序的正常运行。

经过进一步调查、我发现该Fapi_doBlankCheck()函数似乎是这个 ECC 相关问题的触发因素。 更令人费解的是、TI FEE API 手册中规定"可通过将0101写入 EE_EDACEN 寄存器来暂时禁用 ECC。" 但是、EE_EDACEN 寄存器好像是由库设置为0xA、这与手册的说明相反。

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Julio:

    您能不能请我最近回答的问题?
    (+) TMS570LC4357:EEPROM 空白检查会导致部门发生损坏/损坏-基于 Arm 的微控制器论坛-基于 Arm 的微控制器- TI E2E 支持论坛

    该主题可能会有所帮助。

    --

    谢谢。此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、我们没有尝试在中断中记录任何内容、FAPI 库不能像在本例中那样直接访问、在我们的案例中、FAPI 库是由 Halcogen 生成的 FEE 库完成的。

    /*启用所有1的读数为 OK。 */
    Device_Flash Device_Bank [FEE_BANK].ORIG->EeCtrl1.EE_CTRL1_BITS.EE_All1_OK Device_Control = 0x01U;
    /*启用 SECDED */
    Device_Flash 548.45c.4512[FEE_BANK].ORIG->EeCtrl1.EE_CTRL1_BITS.EE_EDACEN=0xAU; Device_Bank Device_Control
    /*启用单位纠错*/
    Device_Flash 548.45bqEE_BANK].ORIG->EeCtrl1.EE_CTRL1_BITS.EE_EDACMODE Device_Bank = 0xAU; Device_Control
    #endif

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Julio:

    我是否可以获得一个示例项目以在结束时重现问题?

    --

    谢谢。此致、
    Jagadish。