请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM2634 您好!
我使用的是 AM2634器件、没有使用 模拟特性。 我们应该如何 处理 ADC VREF 引脚?

我问的是、因为在引脚连接要求中、其他模拟引脚在不使用时指定为接地、例如 ADC ZCZ PIN、U16、T15。 请参见随附的屏幕截图。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Karla、
如果 ADC 未使用、VREFHI 和 VREFLO 引脚可以保持悬空。