This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL2-570LC43:Halcogen BSP 勘误表是否符合要求?

Guru**** 2885260 points

Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1274515/launchxl2-570lc43-is-halcogen-bsp-errata-compliant

器件型号:LAUNCHXL2-570LC43
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

Halcogen 生成的 BSP 是否符合 TMS570LC43的 spnz232b? 它的勘误表是否与 Hercules 系列的其他成员(Halcogen 支持)兼容? 如果是、它是否完全符合要求、或者设计人员是否需要手动填补空白? 它是否同时兼容独立 BSP 和 FreeRSTOS BSP? 如果不符合规范、TI 是否提供了有关如何使 Halcogen 生成的 BSP 兼容性的任何指南?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Durga Choudhury:

    这取决于您正在使用的器件版本!

    如果使用最新版本、则可以找到他们所做勘误表的修复措施。

    因此、请验证相应的数据表。

    --

    谢谢。此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jagadish

    谢谢你的答复,但这不是我的问题。 也许我没有足够清楚。

    我正在使用器件版本 B。(我认为版本 A 太旧、没有供应商提供它)。 考虑到版本 B *stality*具有与之相关的勘误表(如文档 spnz232b 中所述), halcogen 生成的代码也可以生成符合勘误表的代码(以及我在原始文章中提出的所有其他类似问题;我不想重复这些问题)。 我看到一个由 halcogen 生成的文件、其中考虑了 PLL 停止勘误表、但也有其他文件。 我并没有仔细查看、将生成的代码行与勘误表相匹配、但我想如果只询问编写文档和代码生成器的人员会更快一些。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Durga:

    我转发给高级专家寻求帮助,请预计回复会有延迟。

    --

    谢谢。此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jagadish

    感谢您的帮助;非常感谢、期待高级工程师的回复。 对于安全关键型设计、这些信息非常重要。

    此致

    杜尔加

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Durga:

    HALCOGen 代码并未实现器件勘误表中列出的所有错误的权变措施。 该应用必须实现器件勘误表中建议的权变措施。 有几个错误没有权变措施、例如 NHET Nay bot 正确捕获了小脉冲、因此应用程序不应使用 PCNT 来捕获小脉冲。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的澄清、QJ。