This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1114:来自 TMS570LS3137的 DCAN 驱动器是否与 TMS570LS1114 DCAN 完全兼容?

Guru**** 2777545 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS3137, TMS570LS1114

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1277152/tms570ls1114-is-dcan-driver-from-tms570ls3137-fully-compatible-with-tms570ls1114-dcan

器件型号:TMS570LS1114
主题中讨论的其他器件:TMS570LS3137

您好!

我们想 在 TMS570LS1114中重复使用针对 TMS570LS3137开发的第三方 CAN 堆栈驱动程序、但我们不知道 DCAN 外设在两个微控制器中是否完全相同。 从用户手册的角度来看、它们似乎是相同的、但对我们来说、如果是正确的、则不清楚。

您能否确认是否所有 TMS570LSxxxx 系列共用同一个 DCAN 外设?

非常感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Albert Sanz:

    我们想 在 TMS570LS1114中重复使用针对 TMS570LS3137开发的第三方 CAN 堆栈驱动程序、但我们不知道 DCAN 外设在两个微控制器中是否完全相同。 从用户手册的角度来看、它们似乎是相同的、但对我们来说、如果是正确的、则不清楚。

    您能否确认是否所有 TMS570LSxxxx 系列共用同一个 DCAN 外设?

    [/报价]

    是的、它是相同的 DCAN 外设。

    您可以 在 TMS570LS1114中重复使用您的堆栈驱动程序而不会出现任何问题。

    --

    谢谢。此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的支持!

    此致、

    S·阿尔伯特