This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSEMU200-U:大规模生产自动编程用途

Guru**** 2832805 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, TMDSEMU200-U, PGA900

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1275557/tmdsemu200-u-mass-production-auto-programming-purpose

器件型号:TMDSEMU200-U
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH、、 PGA900

TMDSEMU200-U 和 Uniflash 是否能够用于大规模生产编程? 我们计划 为客户提供 ATE (自动测试设备)报价。 Uniflash 是否支持 CLI (__LW_AT__命令行界面)control 或其他类似功能、以便我们将自动编程集成 到我们的测试系统中、例如 NI 的 Teststand。 用于此类 ATE 用途的 Uniflash 是否会产生额外的许可费用?

目标 IC 将是 PGA900串行

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Xiao。

    使用 UniFlash 无需许可费用。  UniFlash 有一个命令行界面。

    我建议您测试您为客户报价的用例以确保其满足、但我们不知道会影响此应用的任何限制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、您好!

    感谢您的答复。 TMDSEMU200-U 是否 支持大规模生产目的? 该客户正在使用 TMDSEMU200-U  进行调试和开发。 因此、如果可以将其用于大规模生产、我们将保留他们现在使用的相同器件。 如果不是、那么您能帮助为我们提供适合大规模生产的编程器套件吗? Eau(估计每年单位)将是: 6000 PCS/年。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的客户可以自由地将 TMDSEMU200-U 用于大规模生产。 支持将与他们将其用于发展时相同。 他们可能会发现 XDS110的成本更低。