主题中讨论的其他器件: SysConfig
我从以下示例开始: spi_controller_echo_interrupts_lp_MSPM0G3507_nortos_ticlang
对于我的工程、我想使用类、因此我将 spi_controller_echo_interrupts.c 重命名为 spi_controller_echo_interrupts.cpp
仍然可以构建、但如果我在中断服务例程上放置一个断点、调试器会提示它们已被禁用、代码会转到默认处理程序(卡在 while (1)循环中)。
它似乎很好地链接到 main、因为我可以很好地逐步介绍它。 此外,如果我将 main ()重命名为 mainx(),它将无法正确构建,所以它似乎在使用该文件。
如何确保中断例程得到链接?