This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294KCPDT:以太网固件工作不正常,一些系统在没有任何 RESET 语句的情况下自动复位。

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1276760/tm4c1294kcpdt-ethernet-firmware-not-working-proper-some-system-automatic-reset-without-any-reset-statements

器件型号:TM4C1294KCPDT

尊敬的 TI 团队:

我目前正面临一个问题与以太网固件. 固件自动复位,无任何 REST 语句 。 我需要你的帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     为什么不首先检查复位原因寄存器? 转到寄存器浏览器并查看寄存器内容。  在开始运行以太网固件之前、首先清除所有标志。 请注意、您可以通过向寄存器写入0来清除寄存器浏览器窗口中的标志。 运行固件并在进行重置后、找出导致重置的原因。 我建议您也进行一些检查:

     -您可以在所有板上重复同样的问题吗?

    - 在 LaunchPad 上运行相同的代码时,您可以重复同样的问题吗?

    -检查您到 MCU 的 nRST 输入。 您是否根据数据表中的建议在该引脚上设置了适当的上拉电阻器。 请查看数据表以获取建议值。  

    -您的电路板上的 MCU 是否有稳定的电源?

    -您是否在您的固件内的某个位置生成软件复位?  

    -你是否有一个看门狗计时器可能已经过期,并导致重置发生?