This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM48L952:在 GIO 模式中使用 MIBSPI1、MIBSPI3、CANTX/RX 引脚。

Guru**** 2537550 points
Other Parts Discussed in Thread: RM48L952, HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1275852/rm48l952-use-mibspi1-mibspi3-cantx-rx-pins-in-gio-mode

器件型号:RM48L952
主题中讨论的其他器件: HALCOGEN

早上好。 我首次在定制项目中使用 Hercules RM48l952微控制器。

从数据表中我读取了诸如 MIBSPIx、CAN、SCI 等外设的引脚可被用作 GPIO (如果这些外设未被使用)。

在固件/驱动器端、我可以通过 HALCOGEN 将有问题的引脚启用为 GIO。 但是、为了能够读取/写入这些 I/O、我应该怎么做呢?

这些引脚的名称和索引是什么(例如 gioa[0]、giob[12])?

此致、Luca。