This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM57L843:ADC

Guru**** 2762685 points

Other Parts Discussed in Thread: RM57L843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1275811/rm57l843-adc

器件型号:RM57L843

大家好、

  在我们的项目中、我们使用 RM57L843微控制器我对 ADC 有一些怀疑。  

  当 ADC 通道未连接到任何输入时、这意味着如果 ADC 通道空闲、为什么控制器会读取不同的电压?

在这里、我将0v 分配给第0个通道、只有其他通道是空闲的、但存在一些电压。 为什么?

vrefh = 3.3V、vrefl = 0v。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1262774/rm57l843-arm-based-microcontrollers-forum/4782589?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=%20user%3A554481#4782589

在本线程中、我们讨论了第6个通道仅在 ADC 中不工作。 现在我们更换了控制器、第6个通道工作后、我们将第6个通道不工作的控制器焊接到 launchpad 上、在 launchpad 中、同样、第6个通道也不工作。 您能解释一下该特定通道为什么无法正常工作吗?

谢谢  

此致  

法埃拉潘·P·维拉潘 A