Other Parts Discussed in Thread: RM57L843
大家好、
在我们的项目中、我们使用 RM57L843微控制器我对 ADC 有一些怀疑。
当 ADC 通道未连接到任何输入时、这意味着如果 ADC 通道空闲、为什么控制器会读取不同的电压?



在这里、我将0v 分配给第0个通道、只有其他通道是空闲的、但存在一些电压。 为什么?
vrefh = 3.3V、vrefl = 0v。
在本线程中、我们讨论了第6个通道仅在 ADC 中不工作。 现在我们更换了控制器、第6个通道工作后、我们将第6个通道不工作的控制器焊接到 launchpad 上、在 launchpad 中、同样、第6个通道也不工作。 您能解释一下该特定通道为什么无法正常工作吗?
谢谢
此致
法埃拉潘·P·维拉潘 A