This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2634:AM2634 MCAL CCS 项目

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: AM2634

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1263447/am2634-am2634-mcal-ccs-project

器件型号:AM2634

TI 是否能够提供基于 CCS 的 MCAL_CCS 项目? 我还 ,TI 基于 makefile 的 Mcal 演示工程、但很难使用 makefile。

我有一个演示、但其中包含 SDK Path。 MCAL_IPC 模块与 SDK_IPC 具有相同的函数名称。

MCAL_AM263x_08.06.02.01 CDD_i2c 是否支持优化级别1?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zheng:

    目前、我们没有适用于 MCAL 的基于 CCS 的工程。 我们确实制定了未来版本的计划。 将按时完成。

    CDD_i2c 应 适用于 优化级别1。 您是否面临任何问题? 我们已使用与 O2 + Space Optimized 等效的-OS 进行了验证。

    此致、

    苏尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以 为 MCAL 获取基于 CCS 的工程多长时间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wenhao。

    我们将在内部讨论此问题、并按计划与您联系。  

    谢谢。此致、

    Sunil Kumar M S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wenhao。

    我们 计划在2024年第一季度末之前为 MCAL 提供基于 CCS 的项目。

    谢谢。此致、

    Sunil Kumar M S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 AM2634、您是否支持 IAR 或 CCS 之外的任何其他 IDE 的基于 MCAL 的项目?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    目前、我们仅支持 CCS。

    谢谢。此致、

    Sunil Kumar M S