This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G1506:关于采集 VDD 电压值

Guru**** 2531880 points
Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G1506

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1275531/mspm0g1506-regarding-acquisition-of-vdd-voltage-value

器件型号:MSPM0G1506

你好。

我使用的是 mspm0g1506。
我希望获得 VDD 电压值作为 AD 采样值。
是否有任何寄存器或方法可获取该寄存器或方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以使用 分压器电路降低 VDD 电压、然后使用内部 ADC 对其进行捕获。 ADC 将使用内部电压基准进行测量。  

    此致、

    现金豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    感谢您的答复。
    我们将参考它。