This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:MSP-FET 是否与 MSPM0G3507配合使用?

Guru**** 2595210 points
Other Parts Discussed in Thread: SEGGER, MSPM0G3507, MSP-FET, TMDSEMU110-U

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1275388/mspm0g3507-will-msp-fet-work-with-mspm0g3507

器件型号:MSPM0G3507
主题中讨论的其他器件: MSP-FET、SEGGER、 TMDSEMU110-U

只需查看针对编程器 MSP-FET MSP MCU 编程器和调试器的支持产品、我就没有在 ARM Cortex-M0+ MCU 列表中看到 MSPM0G3507

您能确认一下吗? 我想假设是这样、但在订购之前需要确保

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brad、

    MSP-FET 不  支持 MSPM0器件。 您将需要 XDS110调试器或第三方 ARM 调试器、例如 Segger J-Link。 MSPM0 Launchpad 还能够调试外部器件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jace。

    在这种情况下、我们需要修复 MSP-FET"支持产品"列表

    我刚刚从产品文件夹中截取了几个屏幕截图、其中显示了支持的列表中的 MSPM0器件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我希望确保我们订购的调试探针正确无误。 您能确认这是我们想要的吗?

    https://www.ti.com/tool/TMDSEMU110-U

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brad、

    TMDSEMU110-U 是正确的 XDS110调试器。   

    感谢您指出 MSP-FET 页面。 出错了、我们将进行更新。