This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:TMS570LC4357

Guru**** 2929350 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1274758/tms570lc4357-tms570lc4357

器件型号:TMS570LC4357

您好!

   如何 为 TMS570LC4357的8个 GIO 配置8个不同的中断优先级?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 HU Jiangbo,

    [quote userid="568436" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1274758/tms570lc4357-tms570lc4357如何 为 TMS570LC4357的八个 GIO 配置八个不同的中断优先级?

    无法将8个不同的中断优先级配置到 TMS570LC4357的8个 GIO 中。 因为器件 GIO 仅支持两级中断优先级。

    请参阅 TRM 中的25.3.2部分。

    在这里、他们明确指出 TMS570LC4357中的 GIO 仅支持两级中断优先级。 一个是高级别优先级中断、另一个是低优先级中断。

    GIO 高级别中断具有高优先级、GIO 低优先级中断具有低优先级。

    此外、可以根据端口来配置中断优先级、我的意思是我们无法将单个引脚配置为所需的优先级。

    例如:

    TMS570LC4357器件在右侧具有两个 GIO 端口、

    GIOA 和 GIOB 端口。

    因此、我们可以将 GIOA 或 GIOB 配置为  GIO 高级别中断优先级或 GIO 低级别中断优先级。

    这可以使用 GIOLVLSET 寄存器中的 GIOLVLSET 0 (对于 GIOA)和 GIOLVLSET 1 (对于 GIOB)来实现。

    因此、这意味着如果我们将 GIOA 配置为高电平、将 GIOB 配置为低电平中断优先级、则端口 A 中的所有 GIO 引脚将具有比端口 B 中的所有 GIO 引脚高的优先级、反之亦然。

    --
    谢谢。此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    如果 GIOA1被设置为高优先级、而 GIOB1被设置为低优先级。

    这两个中断能否实现中断嵌套?、这意味着高优先级中断低优先级中断。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的胡江博:

    这两个中断能否实现中断嵌套?

    不能进行中断嵌套、这是因为:

    Cortex R4/5本身不支持中断嵌套。 如果您确实需要嵌套式中断、则需要完全由应用代码管理。 除了挂起的中断状态标志、没有其他硬件机制来辅助此操作。

    以下应用程序可以很方便地处理此问题:
    e2e.ti.com/.../Nested-Interrupts-on-Hercules-spna219.pdf

    --
    谢谢。此致、
    Jagadish。