This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM44L920:SPI1与放大器;SPI3引脚作为 GPIO 与放大器;在微控制器引导/复位期间移除了拉电阻

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: RM44L920, HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1274816/rm44l920-spi1-spi3-pins-as-gpio-removing-pull-during-microcontroller-boot-reset

器件型号:RM44L920
主题中讨论的其他器件: HALCOGEN

您好!

我正在我的其中一个项目中使用 RM44L920 (100引脚封装)微控制器。 我面临困难、在以下方面需要帮助  

1)我无法控制 SPI1_CS[3]的状态(微控制器中的引脚编号39)。 我为电路板上电的时刻、该引脚始终处于高电平。 我已经尝试了很多东西,似乎没有工作. 我知道所有 mibspi 引脚都可用作 GPIO。 在 HALCOGEN 中、我将选择它作为 GPIO、保持初始输出值为低电平、启用输出方向、禁用开漏和启用下拉电阻)。 我需要知道如何使用 SPI1_CS[3]作为 GPIO ?

2)当我为电路板加电时、我的负载暂时打开、然后关闭(预计会关闭、因为在我的代码中、我将它们保持关闭状态、除非我收到另一个数字输入、否则我不会开启它们)。 我不希望出现这种"为电路板供电时出现瞬时行为"。 为什么会发生这种情况? 是因为启动期间的引脚状态还是其他原因? 我能做些什么来解决这个问题?

如果需要任何额外的详细信息、请告诉我。

谢谢。

巴德里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Badri:

    您能否将其压缩并附上完整的项目以供验证?

    --

    谢谢。此致、
    Jagadish。