This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2431:USB3至1G 以太网桥接器

Guru**** 2754235 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1274972/am2431-usb3-to-1g-ethernet-bridge

器件型号:AM2431

您好!

正在寻找简单且具有成本效益的 USB3到1G 以太网桥接器解决方案。 我们考虑一下具有两种接口的 AM2431。 问题是、需要哪种软件堆栈、R5F 上的 FreeRTOS 是否存在这种堆栈?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brad、

    AM243x (FreeRTOS 和 R5F)当前使用的 USB 堆栈是 TinyUSB。 它仅支持 USB 2.0 (高达480Mps)。

    但是、AM64x (Linux)支持 USB3和千兆位以太网。 它当然可以满足您的需求。

    此致、