This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1305:何时停产 MSPM0L 系列?

Guru**** 2933630 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1274998/mspm0l1305-when-will-the-mspm0l-line-be-discontinued

器件型号:MSPM0L1305

您好!

  我在大量微控制器中进行设计、通常在推出后等待一年后才会使用新的处理器系列。 但是、TI 处理器的问题是停产这整系列器件。  Stellaris、Tiva、OMAP、MSP432 -列表一直在不断变化。 当处理器系列停产时、用户感觉自己浪费时间来学习该系列的来龙去脉。 那么、问题是、MSPM0L 线将处于生产状态多长时间? 我非常犹豫是否要学习一款新型 TI 微控制器、因为它们中止的处理器系列多于继续使用的处理器系列。

谢谢。

德里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    这听起来就像你们这些年来参与了所有不幸的中断、我自己也参与了 MSP432。  我不知道我可以公开分享哪些关于这些案件的细节,但我知道没有一个是轻率的。  我知道 Stellaris 的一流供应商已成为 Tiva、而这些器件中的多款器件至今仍在供货。   

    我要与大家分享 TI 对产品寿命和供货连续性的承诺。  复制以下介绍以便查看。

    "在德州仪器(TI)、我们知道半导体产品的寿命和供货连续性对您非常重要;这对我们来说也很重要。  TI 的产品生命周期通常为10到15年、并且通常可以延长使用寿命、这与许多客户的要求是一致的。  我们致力于为客户延长产品寿命、并制定了策略和内部政策来兑现这一承诺。

    产品寿命策略

    我们制定了库存和制造策略、使产品寿命不低于十年。 通过我们的库存管理策略、我们可以预测目录或"标准"产品的市场需求、TI 内部名称包括向许多客户提供和/或出售的目录产品。  我们拥有灵活的制造策略、拥有15个内部制造工厂和多个外部合作伙伴、这可帮助我们可靠地提供产品、以满足客户的长期需求。

    标准产品寿命的内部政策

    根据公司的政策指南、TI 标准产品  只要符合以下三种条件之一、则不会被淘汰:

    • 该产品在过去五年内有过销售记录(汽车类产品或高可靠性产品为七年)。
    • 该产品可以生产、并且投入生产的时间不到10年。
    • 该产品目前有任何客户需求。

    这些条件可确保我们目标明确、不会出于方便而淘汰 TI 标准产品。"

    我们有一些很好的例子证明了我们在数十个 MSP 和 C2000系列中信守这些承诺。  我们有 MSP430F1xx/2xx 系列器件、并且我们在制造和运输方面已经超过20年。  

    最后回答您的问题、在我看来、 MSPM0长期来看仍可应用于此。 我们已发布了 MSPM0Lx 和 MSPM0Gx 系列的第一批器 件、并且我们具有强大的器件和即将推出的新 MSPM0系列路线图。 市场反应一直不错、我们有几个大型工业客户已经在使用 MSPM0、将器件发货超过10年。  此外、 MSPM0器件制造采用多源采购方式、利用 TI 的内部制造和外部代工厂。  

    从我的角度来看、MSPM0的未来非常稳定。  

    希望这是有帮助的和遗憾的那些过去的经验。  

    谢谢。

    JD