This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:8位模式 GPMC、高达多大的最大速度?

Guru**** 2422790 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1274942/am2434-8-bit-mode-gpmc-up-to-how-max-speed-rate

器件型号:AM2434

您好、专家!

我要求为我的客户提供服务。

我们看到数据表 速度速率32位模式 GPMC 为100M;16位模式 GPMC 为133M、但8位模式 GPMC 速度速率如何? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、绍兴市

    GPMC 看起来只有两种可能的速度速率:133MHz (适用于16位)和100Mhz (适用于32位)、因此8位最有可能是133Mhz。

    此致、