请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSPM0L1105 你好
我的应用需要在两个不同端口上捕获信号、我刚才使用的是引脚 PA8、而后使用引脚 PA3、这两个计时器2的捕获引脚均可。
我的应用需要在两个不同端口上捕获信号、我刚才使用的是引脚 PA8、而后使用引脚 PA3、这两个计时器2的捕获引脚均可。
在不同的固件中、我可以使用引脚进行采集、但我无法在同一引脚上使用、微型计算机在编程期间似乎不接受更改。
微控制器开始配置为读取引脚 PA8的边沿、并将引脚更改为 PA3。我将使用以下函数:
DL_GPIO_initPeripheralInputFunction (IOMUX_PINCM4、0x00000002);//通过 PA3捕获
这不足以更改捕捉引脚。 无 TE QUEDES EN PA8。
可以帮帮我吗?
谢谢
微控制器开始配置为读取引脚 PA8的边沿、并将引脚更改为 PA3。我将使用以下函数:
DL_GPIO_initPeripheralInputFunction (IOMUX_PINCM4、0x00000002);//通过 PA3捕获
这不足以更改捕捉引脚。 无 TE QUEDES EN PA8。
可以帮帮我吗?
谢谢